• Home
  • 新闻中心
  • 新闻稿
  • 磁传感器: TDK在TMR角度传感器家族中新增具有冗余度的产品,符合ASIL D安全标准
新闻中心 | 新闻稿

磁传感器: TDK在TMR角度传感器家族中新增具有冗余度的产品,符合ASIL D安全标准

  • TAD4140 是一个带有全冗余的TMR角度传感器新产品,TSSOP16封装,数字输出,用于汽车和工业应用
  • 该新产品能同时测量速度、方向和电机位置
  • 高角度精确性、高诊断覆盖率,以及高级的补偿算法,让该传感器高度适用于无刷电机通讯应用
  • 全信号冗余,两路电隔离的输出,支持ASIL D系统要求
磁传感器: TDK在TMR角度传感器家族中新增具有冗余度的产品,符合ASIL D安全标准

2020年6月30日

TDK公司(东京证交所号码:6762)宣布扩展其隧道磁阻(TMR)角度传感器产品组合,推出数字输出的新产品TAD4140。和TDK现有的数字角度传感器TAD2141相比,新产品TAD4140更满足汽车和工业应用高要求。TAD4140的特点是在单个TSSOP16封装中容纳两个信号处理器,提供全冗余。这两款角度传感器都能够在-40 °C up to +150 °C的环境温度范围内以非接触方式测量上至360度的角度,适合电子助力转向系统(EPAS)中无刷电机通讯的电机控制应用。

TDK数字角度传感器产品具有各种内部诊断特性,让TAD2141和TAD4140适合有功能安全要求的汽车应用,TAD4140在系统层面符合汽车功能安全完整性等级D(ASIL D)*1,而且因其拥有电隔离信号,高信号可用性以及高诊断覆盖率,TAD4140也能支持故障安全应用。

数字输出支持霍尔仿真(UVW),12位ENC,增量编码器(ABZ),脉宽调制(PWM)和串行外设接口(SPI)。因具有冗余性,TAD4140可以同时给出两种不同的输出,比如ABZ和ENC,来计算速度、方向和电机位置。这表明该传感器可以与主/从配置的两个ECU一起工作,比如用于转向电机位置探测。

TDK艺术级的TMR技术可以和含有嵌入式信号处理器(DSP)的专用集成电路(ASIC)一起使用。TAD2141和TAD4140都具有静态和动态标定功能,都能够补偿幅值增益、偏置以及正交的偏离。产品保证±0.35的角度精度,并且在室温下达到行业中最小的角度误差±0.05 度。也可以补偿包括磁铁倾斜和磁铁移位在内的安装误差使得机械部件的安装有了更大的容差度。

两款传感器都是TSSOP16封装,完全相同的引脚排在封装的一侧,为客户提供更好的设计灵活性,并且在需要的情况下方便换成冗余版本产品(TAD4140)。

TAD4140目前已有样品提供,量产将在2020年第四季度开始。

*1:在TDK认定的系统配置中


术语

  • TMR: 隧道磁阻。在所有磁传感器中, TMR具有最高的敏感性。
  • ASIC: 专用集成电路,是为特殊用途定制的集成电路。

主要应用

  • 各种工业应用中的步进电机位置,比如机械臂
  • 在汽车应用中,比如
    • 动力转向电机通讯
    • 电动雨刮执行器
    • 离合器 / 电子离合器

主要特点和效益

  • 全球最小角度误差±0.05 °
  • 角度精度 ±0.35 °
  • 用ICsense的ASIC提供全部主流的输出格式
  • 角度误差自动校正以补偿机械安装误差
  • 非接触式360°角度测量
  • 因具有从 −40 °C 到 +150 °C的温度范围而适用于汽车应用

主要数据

TAD4140
封装 TSSOP16
数字输出 SPI, PWM, ENC, UVW
角度精度 ±0.35 度或以内
温度范围 -40 °C 到 +150 °C (环境温度)
磁场测量范围 20 到 80 mT (典型情况)
80 到 120 mT (扩展范围)
安全等级 ASIL D
样品提供 可提供

*1:在TDK认定的系统配置中

关于TDK公司

TDK株式会社总部位于日本东京,是一家为智能社会提供电子解决方案的全球领先的电子公司。TDK建立在精通材料科学的基础上,始终不移地处于科技发展的最前沿并以“科技,吸引未来”,迎接社会的变革。公司成立于1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK全面和创新驱动的产品组合包括无源元件,如陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、磁性产品、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统(如:温度和压力、磁性和MEMS传感器)。此外,TDK还提供电源和能源装置、磁头等产品。产品品牌包括TDK、爱普科斯(EPCOS)、InvenSense、Micronas、Tronics以及TDK-Lambda。TDK重点开展如汽车、工业和消费电子、以及信息和通信技术市场领域。公司在亚洲、欧洲、北美洲和南美洲拥有设计、制造和销售办事处网络。在2020财年,TDK的销售总额为125亿美元,全球雇员约为107,000人。

Downloads

地区媒体联系方式

地域 负责人 所属 电话号码 邮件地址
Japan Mr. Yoichi OSUGA TDK Corporation
Tokyo, Japan
+813 6778-1055 pr@jp.tdk.com
ASEAN Ms. Jiang MAN
Ms. Pei Lu LEE
TDK Singapore (Pte) Ltd.
Singapore
+65 6273 5022 asean.inquiry@sg.tdk.com
Greater China Ms. Clover XU TDK China Co., Ltd.
Shanghai, China
+86 21 61962319 pr@cn.tdk.com
Europe Mrs. Julia ANDRIS TDK-Micronas GmbH
Freiburg, Germany
+49 761 517 2531 media@micronas.com
America Ms. Sara M. LAMBETH TDK Corporation of America
Irving, TX, USA
+1 972-409-4519 sara.lambeth@us.tdk.com

Recommendations

PAGE TOP