TDKのナノテク・薄膜技術は、
どこが凄いの?
TDKのHDD磁気ヘッドで
培ったナノテク・薄膜技術は、
世界トップの技術です。
HDD磁気ヘッド分野で、これまで世界をリードしてきたTDK。現在、業界再編により、磁気ヘッド専業メーカーはTDK1社となったことからも、その技術の優位性は証明されています。この磁気ヘッドには、わずか2μmのナノテク&薄膜技術が活躍。この技術は、半導体の製造プロセスのように、材料表面に、ミクロン~サブミクロン単位の薄い膜を何層も形成する技術です。TDKはこれまで70億本もの高品質な薄膜ヘッドを世界に提供してきました。その精緻な薄膜技術は、正真正銘、世界トップレベルです。
TDKは、このHDD磁気ヘッドで培ったナノテク&薄膜技術を、コンデンサ材料や金属磁性材料、高周波部品などの電子材料にも応用。その強化の一環として、2013年11月には、薄膜デバイスセンターを設立し、新たなイノベーションに挑戦していきます。