皆様からのご意見・ご要望を募集中!
サイトの品質向上のため、アンケートにご協力をお願いします。
(所要時間:3分程度)

アンケートに答える

後で回答する

回答しない

TDK
Tech-Mag TDK Techno Magazine 〜テクマグ〜
サイト内検索
メールマガジン登録個人情報保護基本方針
home
電気と磁気の?館
じしゃく忍法帳
フェライト・ワールド
column
テクの雑学
アースサイエンス&TDKテクノロジー
パワーエレクトロニクス・ワールド
コンデンサ・ワールド
なるほどノイズ(EMC)入門2
なるほどノイズ(EMC)入門1
過去の読み物

TDKホームページ
 トップページ電気と磁気の?(はてな)館 > No.24 電磁調理器にも利用される“渦(うず)電流”とは?
電気と磁気の?(はてな)館

電磁調理器にも利用される“渦(うず)電流”とは?

 東京・上野の国立科学博物館では、ワイヤの長さ19.5m、金属球の重さ約50kgという巨大振り子の運動が展示されています。考案者の名をとって“フーコー振り子”と呼ばれるもので、地球の自転を初めて目で確認した装置として知られています。
 フーコー振り子の振動面(重りとワイヤの運動方向)は、時間とともに時計回り(北半球)に回転していきます。ではなぜ、これで地球の自転が証明できるのでしょうか?

地球の自転を目で確認できる“フーコー振り子”
 フーコー振り子の振動面の回転は、直観的にはわかりにくいものですが、宇宙からの視点で考えるとよくわかります。たとえばフーコー振り子を北極点に設置したとします。宇宙から眺めると振り子の振動面は一定ですが、観測者のほうは地球といっしょに回転するので、観測者からは振り子の振動面が回転するように見えるのです。振動面は北極点では1日に1回転し、緯度が下がるとともに回転の大きさは小さくなり、赤道上ではゼロとなり、南半球では反時計回りに回転するようになります。
 フーコーは渦(うず)電流の発見(1855年)でも知られ、渦電流はフーコー電流とも呼ばれます。渦電流とは磁界変化の中に置かれた金属などの導体に生じる渦状の電流のことです。渦電流による作用は、簡単な実験で確かめられます。図のように、銅やアルミなど、磁石に吸いつかない金属円板をつくり、その上で磁石をすばやく回転させると、銅円板もそれにつられて回転を始めます。逆に銅円板を回転させておいて、磁石を近づけると回転にブレーキがかかります。
 この現象はファラデーによる電磁誘導の発見以前の1824年にアラゴにより発見され、“アラゴの円板”と呼ばれていました。ファラデーもアラゴの円板に触発されて、電池で駆動する回転装置(ファラデーモータ)を考案しました。実用的なものではありませんが、これが世界最初のモータといわれています(そのしくみは、本シリーズ・第4回「手回し発電機にみるハイテク今昔物語」をご参照ください)。

フーゴー振り子

アラゴの円板の簡単な実験

前のページへ | 1/2 | 次のページへ

ページtop
HOME 電気と磁気の?(はてな)館 アースサイエンス&TDKテクノロジー テクの雑学 コンデンサ・ワールド
Copyright(c) 1996-2014 TDK Corporation. All rights reserved.
※記事の内容は、記事掲載時点での情報に基づいたものです。一部、現在TDKで扱っていない製品情報等も含まれております。
TDKホームページは、Internet Explorer5.5以降、Netscape Navigator7.0以降でご覧いただくことを推奨しています。